El diseño de Living Now es inigualable por su diseño extremadamente limpio y de líneas precisas. Una forma única y distintiva, una síntesis de la evolución estética, funcional y tecnológica que convierte el interruptor en una verdadera interfaz de control.
16 terminaciones disponibles en 3 materialidades. Combínalos como desees.
Las placas de tecnopolímero están hechas de capas de material, que le dan al acabado un único efecto de profundidad.
BTicino siempre ha utilizado la aleación Zamac para sus placas de metal, ya que es duradera y adecuada para las terminaciones estéticas sofisticadas.
Para aquellos que buscan un efecto más natural, Living Now ofrece dos acabados en roble y nogal.
Estos representan la parte estética e interactiva de las diversas funciones (interruptores, tomas de corriente, dimmer…).Hay tres colores diferentes disponibles: Blanco, Negro y Arena. Dado que su funcionalidad es independiente de su estética, los cubremódulos se pueden reemplazar fácilmente con una acción simple.
La luz se enciende o apaga presionando cualquier punto en la superficie de las teclas. Una vez activados vuelven a su posición quedando perfectamente alineados.
El sistema de autocentrado es el sistema patentado que permite que las cubiertas de control permanezcan siempre alineadas con los otros componentes del punto de luz, incluso después de muchas operaciones.